Demanda de potencia
Solo puede establecerse un parámetro de demanda simultáneamente. Puede establecer dicho parámetro utilizando la pantalla del central de medida, a través de las comunicaciones utilizando ION Setup, o mediante cualquier herramienta Modbus compatible con FC16.
Los parámetros de demanda que pueden configurarse son demanda en VA, demanda en VAR y demanda en W.
Última demanda: Esta demanda se actualiza en la memoria no volátil (NVRAM) de la central de medida al final de cualquier intervalo de demanda. El valor actual al final del intervalo de demanda se actualiza a la última demanda.
Demanda actual: Calculada dividiendo la energía acumulada durante un periodo específico entre la duración de dicho periodo.
Demanda punta: Se trata del valor de demanda más alto registrado en la NVRAM. Dicho valor no depende de ningún intervalo o ciclo. El valor de demanda punta no se actualizará a menos que se registre un valor superior al actual valor de demanda punta. La central de medida muestra la hora en que se produjo la demanda punta y toma una instantánea del valor de horas de funcionamiento en que se produjo la demanda punta.
La central de medida mide el consumo instantáneo y es capaz de calcular la demanda a partir de varios métodos.