Funciones de las teclas al visualizar parámetros

Modo Tecla Descripción Función
Modos de pantalla
NOTA: El modo de pantalla es de solo visualización y muestra los valores de los parámetros.
Tecla Abajo: Para desplazarse hacia abajo Visualizar el valor del parámetro siguiente.
Tecla Arriba: Para desplazarse hacia arriba Visualizar el valor del parámetro anterior.
Tecla Derecha/OK: Para desplazarse hacia la derecha/tecla intro Pasar de una página a la siguiente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?