Funcionamiento del teclado en la central de medida PM1130H

Pulse la tecla correspondiente a la dirección a la que desee ir. La pantalla muestra el siguiente parámetro al que puede desplazarse. Pulse OK para acceder a la configuración de cualquier parámetro.

Los pasos expuestos a continuación explican cómo desplazarse desde la página RMS hasta la página VLN A F para, posteriormente, volver a la página RMS..

  1. Cuando se encuentre en la página RMS, pulse la tecla Derecha. La pantalla muestra VLL W PF.

  2. Pulse la tecla Abajo. La pantalla muestra VLN A F.

  3. Pulse la tecla Izquierda para volver a la página RMS. La pantalla muestra RMS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?