Indicadores LED de resolución de problemas
Problema | Causas probables | Posibles soluciones |
---|---|---|
El ritmo de parpadeo del LED no varía cuando se envían datos desde el ordenador maestro. | Cableado de comunicaciones | Si está utilizando un convertidor serie a RS-485, rastree la señal y compruebe que todo el cableado desde el ordenador hasta la central de medida dispone de las terminaciones adecuadas. |
Problema de hardware interno | Realice un restablecimiento completo: desconecte todas las fuentes de alimentación de la central de medida y, a continuación, vuelva a conectarlas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de Technical Support . | |
El LED de frecuencia de impulsos/comunicaciones serie permanece encendido y no parpadea apagándose y encendiéndose. | Problema de hardware interno | Realice un restablecimiento completo: desconecte todas las fuentes de alimentación de la central de medida y, a continuación, vuelva a conectarlas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de Technical Support . |
El LED de frecuencia de impulsos/de comunicaciones serie parpadea pero la pantalla aparece en blanco. | Los parámetros de configuración de la pantalla se han ajustado de una forma incorrecta | Revise la configuración de los parámetros de la pantalla. |
Si el problema no desaparece tras realizar el procedimiento de resolución de problemas, contacte con el departamento de Soporte técnico para obtener asistencia y asegúrese de tener a mano la información sobre la versión de firmware, el modelo y el número de serie de la central de medida.