Actualización del firmware mediante DLF3000

La central de medida contiene firmware que puede actualizarse a partir de DLF3000.
  1. Descargue la última versión de DLF3000 desde www.se.com www.usa.siemens.com/pds y, a continuación, instálelo en su ordenador.
    NOTA: DLF3000 es una herramienta gratuita de Schneider Electric que permite descargar firmware adecuado para la central de medida.
  2. Descargue el firmware de su central de medida desde www.se.com www.usa.siemens.com/pds .
  3. Arranque DLF3000.
  4. Haga clic en Add (Agregar). Vaya a la carpeta en la que desea guardar el firmware de la central de medida.
  5. Seleccione el archivo de firmware y haga clic en Open (Abrir).
  6. Seleccione el firmware y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  7. Si aún no ha definido un sistema de actualización:
    • Haga clic en New (Nuevo) y, a continuación, escriba en el cuadro para asignar un nombre al sistema.

    • Haga clic en Add y, a continuación, escriba en el cuadro para asignar un nombre a la conexión de comunicaciones.

    • Seleccione el controlador de comunicaciones como Serial Driver (Controlador serie).

  8. Haga clic en Continue (Continuar).
  9. Haga clic en Add Device (Agregar dispositivo).
    • Escriba en el cuadro para asignar un nombre al dispositivo.

    • Seleccione el tipo de dispositivo de la lista.

    • Utilice el nombre de conexión, es decir, el que ha utilizado en el paso anterior.

  10. Haga clic en Next.
  11. Asegúrese de que el nombre de conexión que ha definido en el paso anterior sigue estando seleccionado. Introduzca la dirección del dispositivo.
  12. Seleccione el protocolo (por ejemplo, Modbus).
  13. Haga clic en OK (Aceptar).
  14. Haga clic en Next.
  15. Seleccione el nombre de dispositivo en la ventana Download Candidate Devices (Descargar dispositivos candidatos) y, a continuación, haga clic en la tecla Derecha para trasladar la selección hasta la ventana Download Target Devices (Descargar dispositivos previstos).
  16. Seleccione el firmware de la central de medida en el campo Firmware to (Firmware a).
  17. Haga clic en Next.
  18. Haga clic en Health Check (Comprobación de estado) para confirmar que la central de medida está comunicándose. El Health Status (Estado) muestra Passed (Superada) para indicar que las comunicaciones se han establecido correctamente.
  19. Haga clic en Next.
  20. El Firmware Update Group (Grupo de actualización de firmware) muestra el nombre de la conexión, la versión de firmware y el estado (que debería ser “Queued” [En cola]). La Group Device List (Lista de dispositivos del grupo) muestra el dispositivo o los dispositivos que van a actualizarse. Haga clic en Download (Descargar).
    NOTA: Se muestra un mensaje de advertencia con el texto: “Warning: Relays on PowerLogic™ Siemens Metering Devices will be de-energized if selected for download and will remain in this mode until a successful download is completed. Press OK to start the download” (Advertencia: Los relés de los dispositivos de medición PowerLogic serán desactivados si se seleccionan para su descarga y permanecerán en este modo hasta que se complete correctamente una descarga. Pulse OK para comenzar la descarga).
  21. Haga clic en OK.
    • El estado del Firmware Upgrade Group cambia a “Active” (Activo) y, a continuación, se actualiza para mostrar el progreso de la actualización en curso (en forma de porcentaje).

    • El estado de la Group Device List muestra “Entering Download Mode” (Entrando en modo de descarga) y, a continuación, cambia a “Downloading” (Descargando) cuando el firmware está descargándose en la central de medida. “Estimated Time Remaining” (Estimación de tiempo restante) muestra el progreso de la descarga del firmware.

    • También puede comprobar el progreso en el panel de la pantalla en aquellas centrales de medida equipadas con ella. La pantalla de la central de medida muestra “Download in progress” (Descarga en curso) y una cifra (hasta el 100 %) que va incrementándose de forma dinámica junto al mensaje “Percent Complete” (Porcentaje completado).

  22. Una vez finalizada la actualización de firmware, el estado del Firmware Update Group muestra “Complete (Passed)” (Completo [Superado]). El estado de la Group Device List muestra “Successful Download” (Descarga correcta). Haga clic en Finished (Terminado).
  23. Para cerrar el programa de descarga de firmware, haga clic en Yes (Sí) cuando se le pregunte si desea salir de DLF.
    NOTA: DFL permite actualizar un máximo de seis dispositivos en paralelo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?