Modbus komut arayüzü

Ölçüm cihazının gerçek zamanlı ve kayıtlı verilerinin çoğunun yanı sıra temel yapılandırma ve ölçüm cihazı kurulum özelliklerine erişim ve bunların programlanması, ölçüm cihazının Modbus kayıt listesinde yayımlanan şekilde Modbus komut arayüzü kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Bu, yalnızca Modbus, ölçüm cihazı ve izlenen elektrik sistemi konusunda gelişmiş bilgilere sahip kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi gereken gelişmiş bir işlemdir. Modbus komut arayüzü hakkında daha fazla bilgi için Teknik Destek ile görüşün.

Modbus eşleştirme bilgileri ve komut arayüzü hakkında temel talimatlar için www.se.com www.usa.siemens.com/pds bölümünde verilen ölçüm cihazının Modbus kayıt listesine bakın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?