Komut arayüzü
Komut arayüzü, Modbus protokolünü kullanarak belirli komutlar göndermek suretiyle elektrik ölçüm cihazını yapılandırmanızı sağlar. Ölçüm cihazı komutları, sonuçlar ve veri türleri için online Modbus kayıt listesine bakın.
![]() |
---|
Amaç
Dışı Kullanım
Cihazı, kritik kontrol ya da insanların, hayvanların,
malların ya da ekipmanların korunması için
kullanmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
Komut bloğu | Korumalı komut arayüzü | Korumasız komut arayüzü | |
Kayıt numarası | Kayıt numarası | ||
A |
Komut |
5000 |
5250 |
B |
Semafor |
5001 |
5251 (Yok sayılır) |
C |
Parametreler |
5002 - 5124 |
5252 - 5374 |
Ölçüm cihazı sonuçları | Kayıt numarası | Kayıt numarası | |
D |
Durum |
5125 |
5375 |
E |
Sonuç |
5126 |
5376 |
F |
Veri |
5127 - 5249 |
5377- 5499 |
-
A: Komut kaydı için bir ölçüm cihazı komutu girin.
-
B: Semafor kaydında, korumalı komut arayüzünü kullanırken size verilen semaforu girin (bkz. “Korumalı Komut Arayüzünün Kullanılması”). Semafor kaydı, korumasız komut arayüzünde kullanılamaz.
-
C: Parametreler kaydında, ölçüm komutu için tüm parametreleri girin.
-
D: Durum kaydı, güç ölçüm cihazı bir komut aldığında 0 gösterir. Komut tamamlandığında, durum kaydı komut kaydı ile aynı değeri gösterir.
-
E: Sonuç kaydı, bir komutun başarılı olup olmadığını, başarısız olduysa hangi hatanın oluştuğunu gösterir.
F: Veri kaydı, başarılı bir komutun çalıştırılan parametrelerini ve başarısız bir komutun veri türüne bağlı olarak geçersiz parametreleri gösterir.
Korumalı ve korumasız olmak üzere iki komut arayüzü bulunmaktadır ve bunlar ilerleyen bölümlerde açıklanmaktadır.