RS-485 yapılandırması

Cihazınızı RS-485 veri yoluna bağlamadan önce, ölçüm cihazınızın varsayılan RS-485 ayarlarını yapılandırmak için ölçüm cihazının ekranını ya da ION Setup uygulamasını kullanın.

Ölçüm cihazınızda bir tane RS-485 bağlantısı bulunmaktadır.

Ölçüm cihazınızda bir benzersiz birim kimliği (adres) olması ve aşağıdaki ayarların RS-485 veri yolundaki diğer cihazlarla uyumlu olması gerekmektedir:

  • Protocol (Protokol)

  • Baud rate (Baud Hızı)

  • Parity (Parite)

Ölçüm cihazınıza bağlamak için bir iletişim dönüştürücü (USB’den RS-485’e ya da RS-232’den RS-485’e) kullanabilirsiniz.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?