Enerji darbesi ile ilgili açıklamalar

Sayacın enerji darbesi LED’i ve darbe çıkışları, belirli sınırlar için enerji darbesi verme olanağına sahiptir.

Açıklama Enerji sinyali LED’i Darbe çıkışı
Maksimum darbe frekansı 35 Hz 20 Hz
Minimum darbe sabiti k_h başına 1 darbe
Maksimum darbe sabiti k_h başına 9.999.000 darbe

Darbe hızı, giriş sinyali kaynağının voltajına, akımına, PF’sine, faz sayısına ve VT ve CT oranlarına bağlıdır.

Ptot anlık güçse (kW cinsinden) ve K darbe sabitiyse (kWh başına darbe sayısı), darbe süresi:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?