Enerji

Ölçüm cihazı, tek yönlü, 2 kadranlı, Sınıf 1 / Sınıf 0.5 doğrulukta enerji ölçümü sağlar.

Ölçüm cihazı, şu durumlarda aktif, reaktif ya da görünen enerji seçeneklerinden belirlenmiş olan herhangi bir enerji türünün toplam değerini, kalıcı belleğe kaydeder: Kaynak 1 = Şebeke ve Kaynak 2 = Genset ya da DG.

  • Verilen (Şebeke): kWh, kVARh, kVAh

  • Verilen (Alternatif Kaynak): kWh, kVARh, kVAh

  • Toplam (Şebeke + Alternatif Kaynak): kWh, kVARh, kVAh

NOT: Enerji ölçeği seçimine bağlı olarak, herhangi bir enerji parametresinin 999999999.999 değerinde taşması durumunda tüm enerji parametreleri değeri sıfırlanır.

METSEPM1130HCL5LVD için geçerlidir

NOT: Enerji ölçeği seçimine bağlı olarak, herhangi bir enerji parametresi 99999.999 değerini aştığında tüm enerji parametresi değerleri sıfırlanır.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?