Power SCADA Operation

EcoStruxure™ Power SCADA Operation , büyük tesisler ve kritik altyapı çalışmaları için komple bir gerçek zamanlı izleme ve kontrol çözümüdür.

Veri almak ve gerçek zamanlı kontrol için cihazınızla iletişim kurar. Power SCADA Operation ürününü bunlar için kullanabilirsiniz:

  • Sistem gözetimi

  • Gerçek zamanlı ve geçmiş trendler, olay kayıtları

  • Gerçek zamanlı ve geçmiş trendler, olay kayıtları ve dalga biçimi yakalama

  • PC tabanlı özel alarmlar

Cihazınızın, veri toplama ve analiz için sistemine nasıl ekleneceği ile ilgili talimatlar için EcoStruxure™ Power SCADA Operation çevrimiçi yardımına bakın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?