Ölçüm cihazı verilerini görüntülemek için yazılım kullanılması

Ölçüm cihazı verilerine erişmek ya da bunları görüntülemek için farklı yazılım sistemleri ve yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar ölçüm cihazı kayıtlarında saklanan değerleri okumak için basit bir Modbus kayıt arayüzünün kullanılmasından, bir enerji yönetimi sistemi ile ölçüm cihazından akıllı bilgilerin görüntülenmesine kadar uzanabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?