Doğruluk kontrol testi için toplam güç hesaplaması

Doğruluk kontrol testi, enerji referansına/standardına ve test edilen ölçüm cihazına aynı test sinyalini gönderir.

Toplam güç, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır. Burada:

  • Ptot = kilowatt (kW) cinsinden toplam anlık güç

  • VLN = volt (V) cinsinden test noktası hattından nötre voltajdır

  • I = amper (A) cinsinden test noktası akımıdır

  • PF = güç faktörü

Hesaplama sonucu, en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Dengeli bir 3–fazlı Wye sistemi için:

Ptot = 3 x VLN x I x PF x 1 kW/1000 W

for the kW/W conversion, would it not be simpler just to multiply by 0.001? The units are specified in the list below so the unit conversion aspect is covered already.
NOT: Dengeli bir 3–fazlı sistemde, tüm fazlar için voltaj, akım ve güç faktörü değerlerinin aynı olduğu varsayılır.

Tek fazlaı bir sistem için:

Ptot = VLN x I x PF x 1 kW/1000W

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?