RS-485 kablo bağlantıları

Cihazları RS-485 veri yoluna, bir cihazdan gelen (+) ve (-) terminallerini bir sonraki cihazın karşılık gelen (+) ve (-) terminallerine bağlayacak şekilde, noktadan noktaya yapılandırmada bağlayın.

RS-485 kablosu

Cihazları birbirine bağlamak için korumalı 2 telli ya da 1 bükülü çift RS-485 kablosu kullanın. (+) ve (-) terminallerini bağlamak için korumalı 2 telli ya da 1 bükülü çift kablo kullanın.

Bir RS-485 veri yoluna bağlı cihazlar arasındaki toplam mesafe 900 m’yi (2953 ft) aşmamalıdır.

NOT: Tek RS-485 veri yoluna en fazla 32 cihaz bağlayabilirsiniz.

RS-485 terminalleri

- Veri eksi. Bu, evrilmiş veri sinyallerini iletir ve alır.
+ Veri artı. Bu, evrilmemiş veri sinyallerini iletir/alır.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?