Akıllı tuşlar

Ölçüm cihazı, ekran sayfaları arasında gezinmeyi sağlayan dört akıllı tuş sayesinde kolayca kullanılabilir. Ekran sayfaları, herhangi bir bilgisayardaki dizin ya da gezgin ağacı gibi sağa gittikçe açılır. Ekranda nereye gittiğiniz gösterilir. Ölçüm cihazında, ekran sayfalarında gezinmek için dört akıllı tuş bulunur. Ekranda nereye gittiğiniz gösterilir.

Akıllı tuşların açıklaması

Sağ tuşu / OK (Tamam) tuşu
  • Alt parametre sayfalarına ilerletir.

  • Setup (Ayar) sayfasına girmek için. Bu işlem, parola girilmesini gerektirir.

  • Setup (Ayar) altında düzenlenecek parametreyi seçer.

Sol tuşu
  • Ana parametre sayfalarına geri döner.

  • Setup (Ayar) altında soldaki bir önceki basamağı seçer.

  • Setup (Ayar) sayfasının düzenlenmesinden çıkar.

Yukarı tuşu
  • Aynı işlev içindeki, aynı seviyedeki ekran sayfaları arasında yukarı kaydırır.

  • Seçilen basamağın değerini artırır ya da bir sonraki seçime ilerler.

Aşağı tuşu
  • Tüm işlevlerde, aynı seviyedeki diğer ekran sayfaları arasında aşağı kaydırır.

  • Seçilen basamağın değerini azaltır ya da bir sonraki seçime ilerler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?