Doğruluk kontrolü test noktaları

Ölçüm cihazı, cihazın tüm aralığında test edilmesini sağlamak için tam ve düşük yüklerde ve gecikmeli (endüktif) güç faktörlerinde test edilmelidir.

Test amper ve voltaj giriş değerleri ölçüm cihazının üzerinde etikette belirtilmektedir. Ölçüm cihazınızın anma akımı, voltajı ve frekans özellikleri için montaj belgesine ya da veri belgesine bakın. Ölçüm cihazınızın anma akımı, voltajı ve frekans özellikleri için montaj belgesine ya da veri belgesine bakın. Ölçüm cihazınızın anma akımı, voltajı ve frekans özellikleri için montaj belgesine ya da veri belgesine bakın.

Watt-saat test noktası Örnek doğruluğu kontrolü test noktası
Tam yük Tek güç faktörü ya da bir (1) güç faktöründe anma akımın %100 - %200’ü, anma voltaj ve anma frekansın %100’ü.
Düşük yük Tek güç faktörü ya da bir (1) güç faktöründe anma akımın %10’u, anma voltaj ve anma frekansın %100’ü.
Endüktif yük (gecikmeli güç faktörü) 0,50 gecikmeli güç faktöründe (akım 60° faz açısıyla voltajın gerisinde) anma akımın %100’ü, anma voltaj ve anma frekansın %100’ü.
VAR-saat test noktası Örnek doğruluğu kontrolü test noktası
Tam yük Sıfır güç faktöründe (akım, 90° faz açısıyla voltajın gerisinde) anma akımın %100 - %200’ü, anma voltaj ve anma frekansın %100’ü.
Düşük yük Sıfır güç faktöründe (akım, 90° faz açısıyla voltajın gerisinde) anma akımın %10’u, anma voltaj ve anma frekansın %100’ü.
Endüktif yük (gecikmeli güç faktörü) 0,87 gecikmeli güç faktöründe (akım 30° faz açısıyla voltajın gerisinde) anma akımın %100’ü, anma voltaj ve anma frekansın %100’ü.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?