Emniyet önlemleri

Montaj, kablo bağlantıları, test ve servis işlemlerinin tüm yerel ve ulusal elektrik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK TEHLİKESİ
  • Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) kullanın ve emniyetli elektrikle çalışma uygulamalarına uyun. NFPA 70E, CSA Z462 ya da diğer yerel standartlara bakın.
  • Ekipman üzerinde ya da içinde çalışmaya başlamadan önce bu cihaza ve bağlı olduğu ekipmana elektrik veren tüm kaynakları kapatın.
  • Gücün tamamen kapalı olduğunu doğrulamak için daima uygun bir nominal voltaj algılama cihazı kullanın.
  • İlgili Kurulum Sayfasının Kablolama bölümündeki yönergeleri izleyin.
  • İletişim ve G/Ç kablolarını, aksi belirlenene kadar tehlikeli olarak kabul edin.
  • Cihazın maksimum değerlerini aşmayın.
  • Voltaj Transformatörünün (VT) ikincil terminallerine kısa devre yaptırmayın.
  • Akım Transformatörünün (CT) ikincil terminallerini açmayın.
  • CT’lerin ikincil devrelerini topraklayın.
  • Elektriğin kapalı olduğunu onaylamak için ölçüm cihazından gelen verileri kullanmayın.
  • Bu ekipmana gelen gücü açmadan önce tüm cihazları, kapıları ve kapakları yerine takın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: İletişim ve birden fazla cihaza bağlı G/Ç kablo bağlantıları için IEC 60950-1’ya bakın.
UYARI
Amaç Dışı Kullanım
  • Cihazı, kritik kontrol ya da insanların, hayvanların, malların ya da ekipmanların korunması için kullanmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
UYARI
Sistem kullanılabilirliğinin, bütünlüğünün ve gizliliğin tehlikeye atılması
  • Cihaz ayarlarına ve bilgilerine yetkisiz erişimlerin önlenmesine yardımcı olmak için varsayılan parolaları/şifreleri değiştirin.
  • Kötü amaçlı saldırı yollarını en aza indirmek için mümkünse kullanılmayan portları/hizmetleri ve varsayılan hesapları devre dışı bırakın.
  • Ağa bağlı cihazları, birden fazla siber savunma aracının (güvenlik duvarları, ağ segmentasyonu ve ağ izinsiz giriş algılaması ve koruması) korumasına alın.
  • Veri ve günlüklerin izinsiz biçimde ortaya çıkmasına, kaybolmasına, değiştirilmesine ya da hizmet kesintilerinin önlenmesine yardımcı olmak için en iyi siber güvenlik uygulamalarını kullanın (örneğin: en az öncelik, görevlerin ayrılması).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?