Talep ayarı

Talep, belirli bir programlanmış süre için ortalama tüketimin (güç) ölçüsüdür.

Demand (Talep) sayfasında sağlanan talep değerlerini, ekran parametreleri arasında gezinerek görüntüleyebilirsiniz. Ölçüm cihazı, Setup (Ayar) modu ile güç talebinin düzenlenmesini desteklemektedir.

Talep ayar değerlerini görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Set (Ayar) kısmına ilerleyin.
  4. OK (Tamam) tuşuna basın.
  5. Parolayı girin. Varsayılan parola 0000’dır.
  6. OK (Tamam) tuşuna basın.
  7. Listeden parametreyi seçin. Aşağı düğmesini kullanarak Pd (güç talebi yöntemi), Pd.Cy (talep süresi), Pd.ut (talep güncelleme zamanı) ya da Pd.P (talep parametresi) değerlerini seçin.
  8. OK (Tamam) tuşuna basın.
  9. Aşağı düğmesine basarak listeden istediğiniz değerleri seçin.
  10. OK (Tamam) tuşuna basın.
  11. Sol düğmesine basın.
  12. Ayarlarınızı kaydetmek için Yes’i (Evet) seçin (OK (Tamam) düğmesine basın) seçin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?