Tanılama (Diag) ekran menüleri
Ölçüm cihazının ekranı ve düğmeleri, Diag (Tanı) kısmında gezinmenize olanak tanır.
Diag (Tanı) ekranlarını görüntülemek için aşağıdaki adımları uygulayın:
- Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
- OK (Tamam) tuşuna basın.
- Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Diag (Tanı) kısmına ilerleyin.
- OK (Tamam) tuşuna basın.
- Aşağı düğmesine basarak bir sonraki Diag (Tanı) ekranına ilerleyin.
- Çıkmak için Sol düğmesine basın.
PM1130H / EM6438H ölçüm cihazı Diag (Tanı) menüleri
Aşağıda, ölçüm cihazının ekranında gösterilen Diag (Tanı) parametrelerinin bir listesi gösterilmektedir.
Diag (Tanı) parametreleri
Ekranlar | Tanım |
---|---|
Tüm LED’ler yanar |
Diag (Tanı) ekranına girdiğinizde ön paneldeki tüm LED’ler yanar. Bu durum, ön panel LED’lerinin ve ekranın düzgün çalıştığını gösterir.
|
Seri numarası |
Ölçüm cihazının seri numarasını gösterir; örneğin SL1200005174. NOT: Yardım
almak için Teknik Destek ile iletişim kurduğunuzda
sayacınızın seri numarası bilgisinin hazır
olduğundan emin olun.
|
Ölçüm Cihazı Modeli |
Ölçüm cihazının model numarasını gösterir. |
OS sürümü |
İşletim sistemi sürüm numarasını gösterir, örneğin OS 1.00.0. |
RS sürümü |
Sıfırlama (açılış kodu) sürüm numarasını gösterir; örneğin RS 1.00.0 |
Tanı hata kodu |
Ölçüm cihazının tanı amaçlı hata kodlarını gösterir. Örneğin: 0041, enerji darbe çıkışının Fazla Çalışmasını gösterir. |
İletişim hata kodu |
Ölçüm cihazının iletişim hatalarını gösterir. |
ID, BAUD, Parite |
Ölçüm cihazının birim kimliğini, baud hızını ve parite değerlerini gösterir. |
Ölçüm cihazının Açık Olduğu Saat Sayısı |
Ölçüm cihazının (yardımcı / kontrol gücü AÇIK) açık olduğu süreyi gösterir. |
Güç kesintileri |
Güç kesintisi sayacını gösterir. |
Kurulum düzenleme * |
Yapılan kurulum düzenlemesi sayısını gösterir. |
Son düzenleme zamanı * |
Kurulum düzenlemesinin son düzenleme zamanını görüntüler. |