Ayar parametrelerinin düzenlenmesi

Aşağıdaki adımlarda, ayar modunda parametrelerin nasıl düzenleneceği açıklanmaktadır.
  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Maintain (Bakım) kısmına gidin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Yukarı ya da Aşağı düğmelerini kullanarak Set (Ayar) kısmına ilerleyin.
  4. OK (Tamam) tuşuna basın.
  5. Parolayı girin. Varsayılan parola 0000’dır.
  6. OK (Tamam) tuşuna basın.
  7. Düzenlenecek parametreyi seçmek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın. Seçilen parametrenin, ayarlanması gereken basamak, değer ya da ondalık basamağı yanıp sönmeye başlar (ölçüm cihazı, seçilen parametreye bağlı olarak hangi seçeneğin düzenlenmek üzere yanıp söneceğini otomatik olarak belirler).
  8. Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak basamak değerini artırın ya da azaltın, ondalık basamağı hareket ettirin ya da önceden programlanmış listeden bir değer seçin.
  9. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra OK (Tamam) tuşuna basın.
  10. Sol düğmesine basın.
  11. Ayarlarınızı kaydetmek için Yes’i (Evet) seçin.
NOT: Ayar modundan, yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için No’yu (Hayır) seçin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?