Parametrelerin görüntülenmesi

Ölçüm cihazının ekranı ve düğmeleri, gerekli parametreleri görüntülemenize olanak tanır.
Ekran parametrelerini görüntülemek için:
  1. Yukarı ya da Aşağı düğmesine basarak RMS menüsüne ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Bir önceki ya da bir sonraki parametre sayfasına gitmek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  4. Navigasyondan çıkmak için Sol düğmesine basın.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?