Doğruluğun kontrol testi

Aşağıdaki testler, ölçüm cihazınızın test edilmesinde kullanılacak genel kurallardır; ölçüm cihazı atölyenizde başka test yöntemleri kullanılıyor olabilir.
TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK TEHLİKESİ
  • Uygun Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) kullanın ve emniyetli elektrikle çalışma uygulamalarına uyun. NFPA 70E, CSA Z462 ya da diğer yerel standartlara bakın.
  • Ekipman üzerinde ya da içinde çalışmaya başlamadan önce bu cihaza ve bağlı olduğu ekipmana elektrik veren tüm kaynakları kapatın.
  • Gücün tamamen kapalı olduğunu doğrulamak için daima uygun bir nominal voltaj algılama cihazı kullanın.
  • Cihazın maksimum değerlerini aşmayın.
  • Cihazın güç kaynağının, cihazınızın güç kaynağı spesifikasyonlarına uygun olduğunu kontrol edin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Cihaz ya da ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce bu cihaza ve bağlı olduğu ekipmana elektrik veren tüm kaynakları kapatın.
  2. Gücün tamamen kapalı olduğunu doğrulamak için uygun bir nominal voltaj algılama cihazı kullanın.
  3. Test voltaj ve akım kaynağını, referans cihaza ya da enerji standardına bağlayın. Test edilen ölçüm cihazına giden tüm voltaj girişlerinin paralel bağlı olduğundan ve tüm akım girişlerinin seri bağlandığından emin olun.
    A Referans cihaz ya da enerji standardı
    B Test voltaj ve akım kaynağı
    C Test edilen ölçüm cihazı
    A Test voltaj ve akım kaynağı
    B Test edilen ölçüm cihazı
  4. Standart çıkış darbelerini saymak için kullanılan kontrol cihazını, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bağlayın:
    Seçenek Açıklama
    Enerji sinyali LED’i Standart test cihazı armatürünün üzerindeki kırmızı ışık sensörünü, enerji darbesi LED’inin üzerine hizalayın.
    Darbe çıkışı Ölçüm cihazının darbe çıkışını, standart test cihazı darbe sayma bağlantı noktalarına bağlayın.
    NOT: Kullanılacak yöntemi seçerken, enerji darbe LED’lerinin ve darbe çıkışlarının farklı darbe çıkışı limitleri olduğunu unutmayın.
  5. Kontrol testini gerçekleştirmeden önce test cihazının ölçüm cihazını açmasını ve en az 30 saniye boyunca voltaj uygulamasını bekleyin. Bu işlem, ölçüm cihazının dahili devresinin stabilize olmasına yardımcı olur.
  6. Ölçüm cihazının parametrelerini, doğruluk kotrolü testine göre ayarlayın.
  7. Enerji darbelerinin sayılması için seçilen yönteme bağlı olarak, ölçüm cihazının enerji darbesi LED’ini ya da darbe çıkışlarından birini enerji darbesi vermeye ayarlayın. Ölçüm cihazının enerji darbesi sabitini, referans test cihazıyla senkronize olacak şekilde ayarlayın.
  8. Test noktalarında ölçüm cihazı doğruluğu kontrolü işlemini gerçekleştirin. Test cihazının, yeterli sayıda darbe okumasını sağlamak için her test noktasını en az 30 saniye boyunca test edin. Test noktaları arasında geçiş yapmadan önce 10 saniye süreyle bekleyin.

İlgili bağlantılar

Ölçüm cihazı parametreleri ve doğruluk kontrolü testi için yapılandırılması gereken ayarlar için doğruluğun kontrolü testi ayarlarına bakın.

Doğruluk kontrolü için gerekli darbe sayısının nasıl hesaplanacağına ilişkin talimatlar için Darbe sayısının hesaplanması bölümüne bakın.

Doğruluk kontrol testinde yüzde hatasının nasıl hesaplanacağına ilişkin talimatlar için Yüzde hata hesaplaması bölümüne bakın.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?