Harmonik verilerin görüntülenmesi

Sayaç ekranında voltaj ve akım %THD değeri gösterilir. Faza göre %THD verisi iletişim sistemi üzerinden de okunabilir.Ölçüm cihazı ekranında voltaj ve akım %THD değeri gösterilir. bkz. THD% sayfası.
  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak THD’ye ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak bir sonraki THD ekranına ilerleyin.
  4. Çıkmak için Sol düğmesine basın.
NOT:

LED satırlarında , VTHD% değerleri için V1THD%, V2THD% ve V3THD%; ve V12THD%, V23THD%, V31THD%;, ve ITHD% değerleri için A1THD%, A2THD%, ve A3THD% gösterilir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?