THD% sayfası

Ölçüm cihazı, tüm voltaj ve akım girişleri (seçilen kablo bağlantısı yapılandırmasına bağlı olarak) için 15. harmoniğe kadar komple harmonik distorsiyon ölçümü, kayıt ve gerçek zamanlı raporlama sağlar.

Ölçüm cihazında aşağıdaki güç kalitesi ölçümleri mevcuttur:

  • Akım ve voltaj için toplam harmonik distorsiyon (%THD) (seçilen kablo bağlantısı yapılandırmasına bağlı olarak hattan hata veya hattan nötre)

%THD parametrelerini görüntülemek için:

  1. Ana sayfada Yukarı ya da Aşağı düğmesini kullanarak THD%’ye ilerleyin.
  2. OK (Tamam) tuşuna basın.
  3. Bir sonraki THD% parametresine ilerlemek için Yukarı ya da Aşağı düğmesine basın.
  4. Çıkmak için Sol düğmesine basın.
THD% parametresinin navigasyonu

Ekrandaki adı

Tanım

%V12, V23, V31

Sırasıyla Voltaj hatları 12, 23 ve 31 için voltaj %THD’si

%V1, V2, V3

Sırasıyla Voltaj hatları 1, 2 ve 3 için voltaj %THD’si

%A1, A2, A3

Sırasıyla akım hatları 1, 2 ve 3 için %THD’si

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?