Configuración de las comunicaciones
La pantalla de configuración le permite configurar el puerto de comunicaciones RS-485 de la central de medida de forma que pueda utilizar un software para acceder a sus datos o configurarla desde una ubicación remota.
Para activar las comunicaciones en la pantalla de configuración, siga estos pasos:
-
Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para acceder a la pantalla de configuración.
-
Especifique la contraseña. La contraseña predeterminada es 0000.
-
Pulse OK.
-
Pulse el botón de flecha abajo para seleccionar un parámetro de CoM (comunicación).
-
Pulse OK.
-
Pulse el botón de flecha abajo para seleccionar on de la lista.
-
Pulse OK.
-
Mantenga pulsados los botones de flecha arriba y abajo simultáneamente durante 2 segundos para salir de la pantalla de configuración.
-
Pulse Yes para guardar los ajustes.
Parámetros de comunicaciones RS-485
Parámetro | Valores | Descripción |
---|---|---|
Dirección | 1 a 247 | Establezca la dirección de este dispositivo. La dirección de cada dispositivo del bucle de comunicaciones deberá ser única. |
Velocidad baudios | 4800, 9600, 19200, 38400 | Seleccione la velocidad de la transmisión de datos. La velocidad de baudios deberá ser la misma para todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |
Paridad: bits de parada |
Par: 1 Impar: 1 Ninguna: 2 |
Seleccione Ninguna si no se utiliza el bit de paridad. El ajuste de paridad deberá ser el mismo en todos los dispositivos del bucle de comunicaciones. |