Alarmes de facteur de puissance (FP)

Vous pouvez paramétrer une alarme de FP en avance ou de FP en retard pour détecter les occurrences où le facteur de puissance passe au-dessus ou en dessous d’un seuil spécifié.

Les alarmes de FP en avance et de FP en retard utilisent les quadrants de facteur de puissance comme valeurs de l’axe des ordonnées, avec le quadrant II au point le plus bas de l’échelle, suivi par le quadrant III, le quadrant I, et pour finir le quadrant IV au point le plus haut de l’échelle.

Quadrant Valeurs de FP Avance/retard
II 0 à -1 Avance (capacitif)
III -1 à 0 Retard (inductif)
I 0 à 1 Retard (inductif)
IV 1 à 0 Avance (capacitif)

Alarme de FP en avance

L’alarme de FP en avance surveille les seuils de dépassement.

A Seuil d’activation ΔT2 Délai de désactivation (en secondes)
B Seuil de désactivation EV2 Fin de la condition d’alarme
ΔT1 Délai d’activation (en secondes) ΔT3 Durée d’alarme (en secondes)
EV1 Début de la condition d’alarme    

Alarme de FP en retard

L’alarme de FP en retard surveille les seuils d’insuffisance.

A Seuil d’activation ΔT2 Délai de désactivation (en secondes)
B Seuil de désactivation EV2 Fin de la condition d’alarme
ΔT1 Délai d’activation (en secondes) ΔT3 Durée d’alarme (en secondes)
EV1 Début de la condition d’alarme    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?