Icônes de notification

Des icônes de notification s’affichent dans le coin supérieur droit ou gauche de l’écran pour indiquer l’état de l’appareil ou les événements actifs.

Icône Description
L’icône représentant une clé indique que l’appareil est en surtension ou doit faire l’objet d’une maintenance. Elle peut également indiquer que le voyant LED d’énergie est en état de dépassement.
L’icône d’alarme indique qu’une condition d’alarme est survenue.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?