Mesures instantanées

L’appareil fournit des mesures 1 seconde de haute précision, avec valeurs moyennées, valeurs efficaces vraies, par phase et total pour :
  • Tension par phase et tension moyenne (phase-phase, phase-neutre)

  • Courant par phase, courant moyenné et courant neutre

    NOTE: Le courant du neutre est calculé.
  • Puissance par phase et totale (VA, W, var)

  • Par phase et moyenné pour le facteur de puissance vrai et le cosinus(phi)

  • Fréquence du réseau

  • Par phase et maximum des trois phases pour le déséquilibre de tension et le déséquilibre de courant

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?