Conventions de signe des facteurs de puissance

Le signe du facteur de puissance (signe de FP) peut être positif ou négatif et est défini par les conventions utilisées par les normes IEEE ou CEI.

Vous pouvez régler la convention de signe de facteur de puissance (signe de FP) qui est utilisé sur l'afficheur soit sur CEI, soit IEEE.

Conventions de signe FP : CEI

Le signe de FP est mis en corrélation avec la direction du flux de la puissance réelle (kW).

  • Quadrants 1 et 4 : Pour la puissance active positive (+kW), le signe FP est positif (+).

  • Quadrants 2 et 3 : Pour la puissance active négative (–kW), le signe FP est négatif  (–)

Conventions de signe FP : IEEE

Le signe de FP est mis en corrélation avec la convention d'avance/retard du FP, en d'autres termes, le type de charge effective (inductive ou capacitive) :

  • Pour une charge capacitive (FP en avance, quadrants 2 et 4), le signe de FP est positif (+).

  • Pour une charge inductive (FP en retard, quadrants 1 et 3), le signe de FP est négatif (-).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?