Initialisation de l’appareil

« Init. compteur » est une commande spéciale qui efface les valeurs d’énergie de puissance et de valeur moyenne de l’appareil et réinitialise le compteur temporel de fonctionnement.

Il est recommandé d’initialiser l’appareil après avoir terminé la configuration, avant de l’ajouter à un système de gestion de l’énergie.

Après avoir configuré tous les réglages de l’appareil, affichez les différents écrans de l’appareil, vérifiez que les données affichées sont valides, puis réinitialisez l’appareil.

NOTE: Vous pouvez effectuer l’initialisation de l’appareil à l’aide de ION Setup et de l’interface de calendrier sécurisée.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?