Symboles des équipements de mesure

Les symboles suivants CEI 60417 et ISO 7000 peuvent être utilisés sur l’équipement de mesure :

Symbole

Référence

Description

CEI 60417-5172

Équipement de classe de protection II

  • Pour identifier les équipements répondant aux exigences de sécurité spécifiées pour les équipements de Classe II (isolation double ou renforcée).

ISO 7000-0434B

Attention

  • Pour indiquer que des précautions s’imposent lors de l’utilisation de l’appareil ou des commandes à proximité de l’endroit où le symbole est placé. Pour indiquer que la situation actuelle nécessite la vigilance ou une action de l’opérateur afin d’éviter des conséquences indésirables.

ISO 7000-1641

Manuel de l’opérateur ; instructions d’utilisation

  • Pour indiquer l’endroit où est placé le manuel de l’opérateur ou pour identifier les informations relatives aux instructions d’utilisation. Pour indiquer que les instructions d’utilisation doivent être prises en compte lors de l’utilisation de l’appareil ou des commandes à proximité de l’endroit où le symbole est placé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?