Power SCADA Operation

Power SCADA Operation de EcoStruxure™ est une solution complète pour la commande et la surveillance en temps réel des installations de grande envergure et des infrastructures critiques.

Le logiciel communique avec votre appareil pour l’acquisition des données et la commande en temps réel. Power SCADA Operation offre les fonctions suivantes :

  • Supervision de système

  • Tendances et événements en temps réel et historiques

  • Tendances, événements et captures d’onde en temps réel et historiques

  • Alarmes personnalisées sur PC

Le fichier d’aide de EcoStruxure™ Power SCADA Operation explique comment ajouter votre appareil au système pour la collecte et l’analyse des données.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?