Instantané

NOTE: Applicable uniquement aux modèles PM2220/PM2230
NOTE: Applicable uniquement aux modèles PM2220R/PM2230R

L’appareil permet de capturer des valeurs instantanées par le biais de l’IHM. Cette page permet de capturer les valeurs de tension moyenne (Vmoy), courant moyen (Imoy) puissance totale (Ptot) et énergie fournie (E Fni). L’heure d’enregistrement dépend de l’heure réglée pour la fonction d’instantané. Ce paramètre peut être configuré par le biais de l’IHM ou dans ION Setup.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?