Mode de contrôle du tarif actif

Le tarif actif est contrôlé sur la base du mode tarif.

  • Lorsque l’appareil est en mode Commande, le tarif actif est contrôlé par les commandes Modbus provenant de votre système de gestion de l’énergie ou d'un autre maître Modbus.

  • Lorsque l’appareil est réglé en mode Entrée, le tarif actif est contrôlé par l’état des entrées numériques.

  • Lorsque l’appareil est configuré en mode Heure du jour, le tarif actif est contrôlé en fonction du type de jour, des heures de début et de fin et des dates de début et de fin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?