Paramètres de configuration des alarmes numériques

Configurez les autres paramètres d’alarme logique selon besoin.

Les commandes ION Setup sont affichées entre parenthèses.

Valeur Option ou plage Description
Activation Oui (cochée) ou Non (décochée) Active ou désactive l’alarme.
Priorité Haute, Moyenne, Faible, Aucune Définit la priorité de l’alarme et les options de notification.
Seuil d’activation (Setpoint Pickup) Marche, Arrêt Ce paramètre permet de commander le déclenchement de l’alarme selon l’état de l’entrée logique (marche ou arrêt).
Délai d’activation (Delay) 0 à 999,999 Spécifie la durée en secondes pendant laquelle l’entrée logique doit être dans l’état d’activation pour que l’alarme se déclenche.
Délai désactivation (Setpoint Dropout Delay) 0 à 999,999 Spécifie la durée en secondes pendant laquelle l’entrée logique doit être hors de l’état d’activation pour que l’alarme s’arrête.
Sélectionnez Sortie Numérique (Ouputs)

Aucune

Sortie numérique D1

Sortie numérique D2

Sortie numérique D1/D2

Sélectionnez la ou les sorties numériques que vous souhaitez commander lorsque l’alarme est déclenchée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?