Paramètres mesurés
- EnergieL’appareil fournit des mesures d’énergie bidirectionnelles sur 4 quadrants, avec une précision de classe 1 / 0,5 S.L’appareil fournit des mesures d’énergie bidirectionnelles sur 4 quadrants, avec une précision de classe 0,5 S.L’appareil fournit des mesures d’énergie bidirectionnelles sur 4 quadrants, avec une précision de classe 1 / 0,5S / 0,2.L’appareil fournit des mesures d’énergie bidirectionnelles sur 4 quadrants, avec une précision de classe 1 / 0,5 S.
- Énergie sans RAZLes paramètres d’énergie sans RAZ sont Wh, VAh et VARh (fourni et reçu). Les paramètres d’énergie sans RAZ sont disponibles dans la page de diagnostic dans la configuration de maintenance et par le biais des communications.
- Valeur moyenneL’appareil fournit la valeur moyenne dernière, présente, prévue et maximale, ainsi qu’un horodatage de l’occurrence des maxima.
- Mesures instantanéesL’appareil fournit des mesures 1 seconde de haute précision, avec valeurs moyennées, valeurs efficaces vraies, par phase et total pour :
- Qualité de l’énergieL’appareil fournit des mesures complètes de la distorsion harmonique, avec enregistrement et notification en temps réel, jusqu’au 15th rang pour le PM2220PM2220R et jusqu’au 31st rang pour le PM2230PM2230R pour toutes les entrées de tension et de courant.
- Enregistreurs de données (PM2230PM2230R)L’appareil stocke chaque nouvelle valeur de minimum et de maximum avec horodatage pour toutes les valeurs instantanées (moyenne, total et chaque phase).
- Entrées/sorties (PM2230PM2230R)L’appareil permet d’utiliser des entrées et sorties en option.
- Autres mesuresParmi les autres mesures disponibles, l’appareil offre différents compteurs temporels.
Parent topic: Introduction