Priorités d’alarme

À chaque alarme est attribuée une priorité permettant de distinguer les événements qui exigent une action immédiate de ceux qui n’en exigent aucune.
Priorité d’alarme Notification visuelle d’alarme et méthode d’enregistrement
LED d’alarme Icône d’alarme Détails d’alarme Enregistrement des alarmes
Haute Clignote lorsque l’alarme est active. Clignote lorsque l’alarme est active. L’icône d’alarme reste affichée jusqu’à ce que l’alarme soit acquittée. Cliquez sur Détail pour afficher la cause de l’activation ou de la désactivation de l’alarme. Cliquez sur Acq pour acquitter l’alarme. Enregistrée dans le journal des alarmes.
Moyenne Clignote lorsque l’alarme est active. Clignote lorsque l’alarme est active. Cliquez sur Détail pour afficher la cause de l’activation ou de la désactivation de l’alarme. Enregistrée dans le journal des alarmes.
Basse Clignote lorsque l’alarme est active. Clignote lorsque l’alarme est active. Cliquez sur Détail pour afficher la cause de l’activation ou de la désactivation de l’alarme. Enregistrée dans le journal des alarmes.
Aucune Aucune activité Aucune Aucune Enregistrée dans le journal des événements uniquement.
NOTE: Les alarmes ne sont notifiées par voyant LED que si la fonction de voyant LED alarme / impulsions d’énergie est configurée en mode alarme.

Alarmes actives simultanément

Si plusieurs alarmes de priorités différentes sont actives simultanément, l’afficheur affiche les alarmes dans leur ordre de déclenchement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?