Visualisation des alarmes historiques sur l’afficheur

Le journal historique des alarmes répertorie les alarmes actives et les alarmes passées.

Lorsqu’une condition d’alarme devient fausse (alarme désactivée), l’événement est consigné dans le journal historique et la notification d’alarme (icône et voyant LED) est arrêtée.

Les alarmes sont affichées dans l’ordre de leur occurrence, sans considération de la priorité. Les détails de l’alarme indiquent la date et l’heure de l’événement, le type d’événement (désactivation, unaire, etc.), la phase sur laquelle la condition d’alarme a été détectée et la valeur qui a causé la désactivation de l’alarme.

NOTE: Les détails d’alarme ne sont pas disponibles pour les alarmes dont la priorité est réglée sur « Aucun ».

  1. Naviguez jusqu’à Alarm > Hist.
  2. Sélectionnez l’alarme à afficher (les plus récentes apparaissent en haut de la liste).
  3. Appuyez sur Détail.
    NOTE: Pour les alarmes de haute priorité non acquittées, l’option Acq apparaît sur cet écran. Appuyez sur Acq pour acquitter l’alarme ou revenez à l’écran précédent si vous ne souhaitez pas acquitter l’alarme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?