Configuration de l’afficheur
- Sélectionnez
- Entrez le mot de passe de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
- Sélectionnez .
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Modif.
- Modifiez le paramètre selon les besoins, puis appuyez sur OK.
- Déplacez le curseur de façon à pointer sur le prochain paramètre à modifier, appuyez sur Modif, faites vos modifications, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter.
- Appuyez sur Yes pour enregistrer
vos modifications.
Paramètres d'affichage disponibles à l'aide de l'afficheur
Paramètre Valeurs
Description
Contraste 1 – 9 Affichez ou réduisez la valeur pour augmenter ou diminuer le contraste de l’afficheur. Tempo rétroécl. (min) 0-60 Spécifiez le temps d’inactivité en minutes au bout duquel le rétroéclairage diminue sa luminosité. La valeur par défaut de 0 désactive la temporisation (afficheur rétroéclairé en permanence). Tempo. écran (min) 0 – 60 Spécifiez le temps d’inactivité en minutes au bout duquel l’afficheur s’éteint. La valeur par défaut de 0 désactive la temporisation (afficheur allumé en permanence). Pour configurer les tarifs avec ION Setup, reportez-vous à la rubrique « PM2000 » du fichier d’aide ION Setup ou à la section correspondante dans le ION Setup device configuration guide, disponible en téléchargement sur www.se.comwww.usa.siemens.com/pds.