Leistungsfaktor-Alarme (LF)

Sie können einen Alarm für voreilende Leistungsfaktoren oder nacheilende Leistungsfaktoren einstellen, um zu überwachen, wann der Leistungsfaktor des Stromkreises über den von Ihnen vorgegebenen Ansprechwert ansteigt oder darunter abfällt.

Die Alarme für vor- oder nacheilende Leistungsfaktoren verwenden die Leistungsfaktorquadranten als Werte auf der Y-Achse. Quadrant II befindet sich dabei am unteren Ende der Skala, gefolgt von Quadrant III und Quadrant I sowie zum Schluss Quadrant IV am oberen Ende der Skala.

Quadrant LF-Werte Voreilend/Nacheilend
II 0 bis –1 Voreilend (kapazitiv)
III –1 bis 0 Nacheilend (induktiv)
I 0 bis 1 Nacheilend (induktiv)
IV 1 bis 0 Voreilend (kapazitiv)

Alarm für voreilende Leistungsfaktoren

Der Alarm für voreilende Leistungsfaktoren überwacht eine Sollwertüberschreitungsbedingung.

Auslöse- und Abfallsollwert für voreilenden LF

A Auslösesollwert ΔT2 Abfallverzögerung (in Sekunden)
B Abfallsollwert EV2 Ende des Alarmzustandes
ΔT1 Auslöseverzögerung (in Sekunden) ΔT3 Alarmdauer (in Sekunden)
EV1 Start des Alarmzustandes    

Alarm für nacheilende Leistungsfaktoren

Der Alarm für nacheilende Leistungsfaktoren überwacht eine Sollwertunterschreitungsbedingung.

Auslöse- und Abfallsollwert für nacheilenden LF

A Auslösesollwert ΔT2 Abfallverzögerung (in Sekunden)
B Abfallsollwert EV2 Ende des Alarmzustandes
ΔT1 Auslöseverzögerung (in Sekunden) ΔT3 Alarmdauer (in Sekunden)
EV1 Start des Alarmzustandes    

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?