报警∕电能脉冲指示灯

报警∕电能脉冲指示灯可配置用于报警通知或电能脉冲。

如果配置用于报警通知,则此指示灯会每秒闪烁一次,指示触发高、中或低优先级报警。该指示灯可为激活的报警状况或未激活但未确认的高优先级报警提供视觉指示。

如果配置用于电能脉冲,则此指示灯将以与电能消耗量成比例的速率闪烁。此法通常用来验证电力参数测量仪的精度。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?