数字报警

数字报警监控测量仪数字/状态输入的“开”或“关”状态。

含设定值延时的数字报警

为防止不稳定的信号导致错误触发,您可以为数字报警设置触发延时和恢复延时。

A 触发设定值(1 = 开) ΔT2 恢复延时(秒)
B 恢复设定值(0 = 关) EV2 报警条件结束
ΔT1 触发延时(秒) ΔT3 报警持续时间(秒)
EV1 报警条件开始    
注: 为防止使用误操作的报警触发事件填充报警日志,当数字输入/状态在 1 秒内更改状态超过 4 次或在 10 秒内更改超过 10 次时,系统将自动禁用数字报警。在这种情况下,您必须使用显示屏或 ION Setup 重新启用报警。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?