测量仪屏幕导航

利用测量仪按钮和显示屏幕,可以导航数据和配置屏幕,并配置测量仪设置参数。
  1. 请按相应菜单下方的按钮来查看该屏幕。

  2. 按向右箭头来查看更多屏幕

  3. 在设置模式中,小的向右箭头指示已选择的选项

  4. 在设置模式中,小的向下箭头指示有要显示的其他参数。当没有要显示的其他参数时,向下箭头会消失。

  5. 在设置模式中,按下编辑下面的按钮可更改该设置。如果该条目为只读,不能使用测量仪的现有设置配置,或只能使用软件配置,则编辑不显示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?