电能脉冲注意事项

测量仪的电能脉冲 LED 和脉冲输出能够在指定限值范围内产生电能脉冲。

描述 电能脉冲 LED 脉冲输出
最大脉冲频率 35 Hz 20 Hz
最小脉冲常量 每 k_h 1 次脉冲
最大脉冲常量 每 k_h 9,999,000 次脉冲

脉冲率取决于输入信号源的电压、电流和功率因数,以及相数、电压互感器变比和电流互感器变比。

如果 P 总是瞬时功率(单位为 kW),K 是脉冲常量(单位为每 kWh 脉冲数),则脉冲周期为:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?