PM2125CPM2225C 数字输出应用

测量仪配备了 2 个数字输出端口(D1 和 D2)。可以配置数字输出,以供以下应用场合使用:

开关应用,例如用于为电容器组、发电机和其它外部设备及装置提供开∕关控制信号。

电能脉冲应用,此时接收设备通过对来自测量仪数字输出端口的 kWh 脉冲进行计数,从而确定电能使用情况。

单元、数字和标准报警配置。

数字输出接线

默认数字输出状态

I/O 插脚的默认数字输出状态为高(开关关闭)。可通过通讯更改 I/O 插脚的数字输出状态。

I/O 插脚状态

外部模式

报警

显示屏

通讯

开关

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

数字输出的需量参数

可根据超过设定的上限时的报警事件为数字输出配置相关的需量参数(当前需量(VA,W,VAR)、上一需量(VA,W,VAR)和预测需量(VA,W,VAR))。在特定的时间内只能设置一个需量参数。

注: 使用 ION setup 通过通讯完成报警设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?