其它测量

测量仪记录的其他测量值包括数个计时器。

这些计时器包括:

  • PM2230RI/O 计时器显示输入或输出的通电持续时间。

  • 运行计时器显示测量仪的通电持续时间。

  • 有效负载计时器根据负载计时器设定点设置的指定最小电流显示连接负载的持续时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?