测量仪功能
-
自动引导 LCD 显示屏和导航
-
电能核算和平衡
-
测量真实功率因数和位移功率因数
-
有功、无功和视在电能读数
-
含有时标的瞬时参数的最小值/最大值。
-
网络安全:测量仪支持通过前面板键禁用 RS-485 端口,以防止未经授权访问。在软件系统中的节点可用性受限的情况下可切换 RTU 设备。
-
快照:测量仪的功能包括快照,可按已配置的 HH.MM 时间格式捕获平均电压、平均电流、总有功功率和已交付电能的值。
-
抑制电流:这是测量仪开始正常工作的最小电流。可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流。可以通过前显示屏和通讯设置抑制电流选项。抑制电流的范围为 5 mA 至 99 mA。如果应用值高于抑制值,测量仪显示测量结果。默认抑制电流为 5 mA。
您可以将该测量仪用作独立设备,但当它用作电能管理系统的一部分时,才能完全发挥其广泛的功能。
有关 PM2200 测量仪的应用、功能详情、最大电流和完整规格,请参见 www.se.comwww.usa.siemens.com/pds 网站中的 EasyLogic PM2000 系列技术数据表。