命令模式概述

您可以使用命令模式来向设定有功费率的设备发送 Modbus 命令。

在您发送设定其它费率的另一个 Modbus 命令之前,有功费率适用于所测量的电能。

中搜索测量仪 Modbus 寄存器列表以下载 Modbus 映射。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?