Power Monitoring ExpertWinPM.Net

EcoStruxure™ Power Monitoring ExpertWinPM.Net 是一款用于电力管理应用的完整管理软件包。

该软件将收集和整理从您设施的电网中采集到的数据,并使用简洁直观的 Web 界面将其显示为有意义且可操作的信息。

Power Monitoring ExpertWinPM.Net 与网络中的设备进行通讯,并提供以下信息:

  • 通过多用户 Web 端口实时监控

  • 趋势图和集成信息

  • 电力质量分析和遵从性监控

  • 预配置和自定义的报告

有关如何将设备添加到系统中以进行数据收集和分析的说明,请参见 EcoStruxure™ Power Monitoring ExpertWinPM.Net 在线帮助。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?