改型

注: 仅适用于 PM2220/PM2230 型号测量仪
注: 仅适用于 PM2220R/PM2230R 型号测量仪

测量仪通讯模式的改型为您提供了配置旧数据型号的选项,以便与较新的型号通讯。可以使用 HMI 配置改型寄存器映射选项。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?